Bedeutung der Zertifizierung bei der Auswahl von Verbindungsprodukten

Die Zertifizierung von elektrischen Steckverbindern und Stromübertragungslösungen ist in der Phase der Produktauswahl von großer Bedeutung. Geprüfte und zertifizierte Produkte gewährleisten Betriebs- und Produktsicherheit, Zuverlässigkeit und Kompatibilität.

Abbildung 1: Die Zertifizierung von Steckverbindern gewährleistet Sicherheit, Zuverlässigkeit und Kompatibilität. (Bildquelle: Ouneva)

Bedeutung der Zertifizierung

Die Steckverbinderprodukte und Stromverteilungslösungen von Ouneva sind geprüft und zertifiziert. Der Zertifizierungsprozess bringt wichtige Vorteile mit sich, von denen wir drei für eine nähere Betrachtung ausgewählt haben.

  • Sicherheit: Die zertifizierten Produkte wurden normgerechten Tests unterzogen, die die mechanischen und elektrischen Anforderungen bei normalem Gebrauch des Produkts übertreffen. Damit ist die Produktsicherheit auch in Ausnahmefällen gewährleistet, z. B. wenn das Produkt erheblichen mechanischen Belastungen oder kurzzeitigen elektrischen Kurzschlüssen ausgesetzt ist. Durch die Prüfung wird das Risiko von elektrischen Bränden, Stromschlägen oder anderen Gefahren minimiert.
  • Verlässlichkeit: Die Produkte müssen in den Umgebungen, für die sie konzipiert sind, jahrzehntelang zuverlässig funktionieren. Bei der Prüfung werden die mechanischen und elektrischen Eigenschaften der Produkte durch eine beschleunigte Alterung des Produkts getestet, um potenzielle Risikofaktoren zu ermitteln. Die Zertifizierung stellt sicher, dass die Steckverbinder auf ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber verschiedenen Umgebungsvariablen wie Temperaturschwankungen, Feuchtigkeit oder Vibrationen der Montagebasis geprüft werden.
  • Kompatibilität: Zertifizierte Produkte sind so konzipiert, dass sie die branchenweiten Anforderungen erfüllen. Dadurch wird sichergestellt, dass die verschiedenen Produkte hinsichtlich ihrer Eigenschaften mit verschiedenen Systemen und Geräten kompatibel sind. Kompatible Produkte minimieren das Risiko verschiedener Fehlerzustände und von Schäden am gesamten System oder Gerät.

Beispiele für verschiedene Zertifizierungen

Verschiedene Zertifizierungen können entweder auf nationaler oder internationaler Ebene vorgenommen werden. Die Zertifizierung von Ouneva-Produkten kann durch die FI- oder UL-Kennzeichnung auf dem Produkt sichergestellt werden. Zu den bekannten Zertifizierungsorganisationen gehören UL (Underwriters Laboratories), IEC (International Electrotechnical Commission) und CSA (Canadian Standards Association). Für Produkte, die auf verschiedenen Märkten verkauft werden, können je nach den Normen des jeweiligen Landes unterschiedliche Zertifizierungen erforderlich sein; achten Sie daher bei der Auswahl der Produkte auf die Anforderungen des Zielmarktes.

Abbildung 2: Die Produkte von Ouneva sind durch FI- (Beispiel links) und UL-Zertifikate (Beispiel rechts) zertifiziert. (Bildquelle: Ouneva)

UL- und IEC-Zertifizierungen sind globale Zertifizierungen. Für Produkte, die zur Verwendung in Kanada bestimmt sind, ist eine CSA-Zertifizierung erforderlich. Unterschiedliche elektrische Netze, Leistungen und Systeme erfordern auch unterschiedliche Zertifizierungen. UL- und IEC-Zeichen gewährleisten, dass das Produkt nach strengen internationalen Normen geprüft wurde.

Sichere Produkte sollten auch das RoHS-Zeichen tragen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt keine schädlichen Chemikalien oder Metalle enthält, die der menschlichen Gesundheit oder der Natur schaden.

Abbildung 3: Ein Beispiel für Zertifizierungen auf einem Ouneva-Anschlussblock. (Bildquelle: Ouneva)

Vorteile der Verwendung zertifizierter Steckverbinder

  • Sorgenfreiheit: Käufer und Anwender von Steckverbindern können sicher sein, dass die Produkte gemäß den Branchenanforderungen geprüft wurden, von hoher Qualität sind und sicher in der Anwendung sind.
  • Geringere Risiken: Das Risiko von Fehlern und Schäden an Systemen wird durch die Prüfung von Produkten unter extremen Bedingungen minimiert. Die Anlagen sind zuverlässig und sicher.
  • Langfristige Kosteneinsparungen: Der Anschaffungspreis von zertifizierten Steckverbindern kann etwas höher sein, aber die Lebensdauer des Produkts und die Zuverlässigkeit der Verbindungen bringen Kosteneinsparungen über den gesamten Lebenszyklus der Produkte.

Ouneva-Verbindungsprodukte und Zertifizierung

Ouneva-Produkte werden immer von einem zuverlässigen und bekannten Partner getestet und zertifiziert. Die Produktsicherheit ist das wichtigste Merkmal unserer Produkte, neben der einfachen Installation und Nutzung. Einfache Installation bedeutet auch sichere Installation. Nach welchen Normen das Produkt zertifiziert ist, finden Sie immer in unserer Produktinformation. Für weitere Informationen zu den einzelnen Produkten wenden Sie sich bitte bei Bedarf an unseren Produktsupport.

Zusammenfassend

Zertifizierte Steckverbinderprodukte gewährleisten Betriebssicherheit, Zuverlässigkeit und Kompatibilität mit verschiedenen Systemen und Geräten. Wir bei Ouneva empfehlen, die Produktzertifikate zu prüfen, bevor Sie eine Kaufentscheidung treffen, um potenziell teure oder sogar gefährliche Situationen zu vermeiden.

Machen Sie sich mit unseren Produkten auf der Digikey-Anbieterseite vertraut.

Über den Autor

Image of Ouneva

Ouneva is a leading Finnish manufacturer for the electrical industry. We deliver connector products to international customers all over the world. In the Nordic countries and Europe, you can find our products from most of the major electrical supply wholesalers’ selection. In addition to connector products, you will find grounding equipment, cable terminals and accessories, enclosure accessories, and overhead line accessories from our broad product selection.

More posts by Ouneva
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum