NEMA-Gehäuse

Die unter dem Begriff NEMA bekannte „National Electrical Manufacturers Association“ hat die Initiative ergriffen und Normen für Gehäuse für elektrische Anlagen festgelegt. Die Normen unterscheiden sich je nach den Anforderungen der speziellen Umgebung. Die Klassifikationen berücksichtigen in erster Linie den Schutz vor schädlichen Umgebungseinflüssen in Form von Korrosion oder Beschädigungen sowie den Schutz vor Zugriff durch Personen. Es ist wichtig anzumerken, dass diese nicht wie andere Normen, z. B. die IP-Klassifikationen, progressiv sind. Sie umfassen nicht das, was für einen bestimmten Typ aufgeführt ist und zusätzlich das, was für den vorherigen Typ aufgeführt ist. Sie beziehen sich nur auf das, was für diese spezielle Einstufung aufgeführt ist.

 NEMA  Schutz gegen  Beschreibung des Schutzes
 1  Schmutz, Licht, indirektes Bespritzen, physischer Kontakt mit stromführenden Teilen  Zur Verwendung in Innenräumen unter normalen atmosphärischen Bedingungen. Nicht staubdicht. Schutz arbeitender Personen vor gefährlichen Teilen und ein gewisser Zugangsschutz.
2  Schmutz, Licht, indirektes Bespritzen, tropfende Flüssigkeiten, physischer Kontakt mit stromführenden Teilen  Zur Verwendung in Innenräumen unter normalen atmosphärischen Bedingungen. Nicht staubdicht. Tropfdichtigkeit durch Tropfschutz. Schutz arbeitender Personen vor gefährlichen Teilen.
 3  Herunterfallender Schmutz, windgetriebener Staub, Regen, Schneeregen, Schnee, Eis, physischer Kontakt mit stromführenden Teilen  Zur Verwendung in rauen Außenumgebungen. Z. B. auf Baugeländen oder in Schiffsdocks. Wetterfest. Schutz arbeitender Personen vor gefährlichen Teilen.
 3R  Herunterfallender Schmutz, Regen, Schneeregen, Schnee, Eis, physischer Kontakt mit stromführenden Teilen  Zur Verwendung in rauen Außenumgebungen. Z. B. auf Baugeländen oder in Schiffsdocks. Wetterfest. Schutz arbeitender Personen vor gefährlichen Teilen.
 3S  Herunterfallender Schmutz, windgetriebener Staub, Regen, Schneeregen, Schnee, Eis, physischer Kontakt mit stromführenden Teilen  Zur Verwendung in rauen Außenumgebungen. Z. B. auf Baugeländen oder in Schiffsdocks. Wetterfest. Trotz Eisablagerung betriebsbereit. Schutz arbeitender Personen vor gefährlichen Teilen.
 3X/3RX/3SX  Zur Definition von „X“ siehe die obigen Typen und die Beschreibung  „X“ bedeutet zusätzlichen Korrosionsschutz zu den oben bereits definierten Klassifikationen. Zur Verwendung in der Nähe von Salzwasser.
4  5 Minuten langer Wasserstrahl von 65 GPM (246 l/min) Wasser aus einer 1-Zoll-Düse aus mindestens 10 Fuß (3 m), physischer Kontakt mit stromführenden Teilen  Zur Verwendung in Brauereien, in Schiffsdocks usw. Wasserdicht. Schutz arbeitender Personen vor gefährlichen Teilen.
 4X  Zur Definition von „X“ siehe Typ 4 und die Beschreibung  „X“ bedeutet zusätzlichen Korrosionschutz für Typ 4.
 5  Staub, physischer Kontakt mit stromführenden Teilen  Zur Verwendung in Stahl- und Zementwerken. Mit Vorrichtungen zur Erfüllung der Normen für Staubdichtigkeit ausgestattet. Schutz arbeitender Personen vor gefährlichen Teilen.
 6  Untertauchen, physischer Kontakt mit stromführenden Teilen  Zur Verwendung in Bergwerken, Einstiegsschächten usw. Kann vorübergehend in Wasser oder Öl getaucht werden. Nicht für ständiges Untertauchen geeignet. Schutz arbeitender Personen vor gefährlichen Teilen.
 6P  Untertauchen, physischer Kontakt mit stromführenden Teilen  Zur Verwendung in Bergwerken, Einstiegsschächten usw. Gelegentliches längeres Untertauchen. Nicht für ständiges Untertauchen geeignet. Schutz arbeitender Personen vor gefährlichen Teilen.
 7  Weitere Informationen unter diesem Link: NFPA  Zur Verwendung in Innenräumen unter besonders gefährlichen Bedingungen. Klasse I, Gruppen A, B, C und D in NFPA definiert. Schutz bei interner Explosion.
8  Weitere Informationen unter diesem Link: NFPA  Zur Verwendung in Innen- und Außenbereichen unter besonders gefährlichen Bedingungen. Klasse I, Gruppen A, B, C und D in NFPA definiert. Schutz bei interner Explosion. Schutz vor Verbrennen
 9  Weitere Informationen unter diesem Link: NFPA  Zur Verwendung in Innen- und Außenbereichen unter besonders gefährlichen Bedingungen. Klasse II, Gruppen E, F und G in NFPA definiert. Schutz bei interner Explosion. Schutz vor Entzündung von brennbarem Staub.
 10  Weitere Informationen unter diesem Link: MSHA  Erfüllt die Anforderungen von „Mine Safety and Health Administration“, 30 CFR Teil 18 (1978). Schutz bei interner Explosion.
 11  Korrosive Flüssigkeiten und Gase  Für allgemeine Verwendung. Tropf- und korrosionsfest.
 12/12K  Staub, herunterfallender Schmutz, tropfende (nicht korrosive) Flüssigkeiten, physischer Kontakt mit stromführenden Teilen  Für allgemeine Verwendung in Innenräumen. Tropf-, staub- und rostbeständig. Schutz arbeitender Personen vor gefährlichen Teilen. Keine Vorprägungen.
 13  Staub, Spritzwasser, nicht korrosive Kühlmittel, physischer Kontakt mit stromführenden Teilen  Für allgemeine Verwendung. Öldicht und rostgeschützt. Schutz arbeitender Personen vor gefährlichen Teilen.

Siehe Tabelle unten zur Konvertierung von NEMA- in IP-Klassifikationen.

Tabelle A-1 oben stammt von der offiziellen NEMA-Website. Diese finden Sie hier: http://www.nema.org/Products/Documents/nema-enclosure-types.pdf

Über den Autor

Image of Ashley Awalt

Ashley Awalt ist eine Anwendungstechnikerin, die seit 2011 bei DigiKey tätig ist. Sie hat ihren Abschluss als Associate of Applied Science im Bereich Elektronik-Technologie und automatisierte Systeme vom Northland Community & Technical College im Rahmen des DigiKey-Stipendienprogramms erworben. Ihre derzeitige Aufgabe ist es, bei der Erstellung einzigartiger technischer Projekte behilflich zu sein, den Prozess zu dokumentieren und letztendlich an der Produktion von Video-Medienberichten für die Projekte mitzuwirken. In ihrer Freizeit mag Ashley es - oh, warte, gibt es so etwas wie Freizeit, wenn man eine Mutter ist?

More posts by Ashley Awalt
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum