4 Lessons to Get You Started with the micro:bit

The micro:bit is the perfect tool for getting students (or anyone!) interested in digital technology. It’s pretty straightforward and there are a lot of fun things you can do with it! Try these lessons below on for size and you’ll be mastering the micro:bit in no time!

Lesson 1: Using the Built-in Sensors

In this lesson you will learn how to use the micro:bit's accelerometer to make a simple movement-activated alarm. You will also learn how to use the micro:bit's magnetometer chip to detect the presence of a magnet.

Click here for the complete lesson

Lesson 2: Controlling LEDs on Breadboard

In this lesson, you will learn how to connect a micro:bit to a solderless breadboard as well as how to turn an LED on and off, control its brightness, and also use three LEDs to make a traffic signal.

Click here for the complete lesson

Lesson 3: NeoPixels with micro:bit

NeoPixels (addressable LEDs) are a great way to easily create colorful displays using strips of LEDs or LEDs arranged in a circle like the NeoPixel ring used in this lesson.

Click here for the complete lesson

Lesson 4: Sensing Light

In this guide, you will learn how to sense the light level using a micro:bit.

Click here for the complete lesson

Be sure to check out all 4 of these great lessons from Simon Monk (and much more!) in the Adafruit Learning System in the Adafruit blog!

Über den Autor

Image of Jenn Toso

Jenn Toso, Social Media Marketing Spezialist, ist auf alle sozialen Aspekte spezialisiert. Sie ist ein engagiertes Mitglied des Social-Media-Teams von DigiKey. Sie werden ihre Blog-Beiträge, geteilten Artikel, Tweets und Posts auf allen sozialen Medienkanälen von DigiKey finden. Die Leidenschaft von Jenn sind die Maker- und STEM-Communities, und sie glaubt, dass die jungen Menschen von heute der Schlüssel zu einer besseren Zukunft für alle sind. Jenn hat einen Bachelor of Science in Business, einen Master of Science in Internet-Marketing und einen Doktortitel als Hockey-Mom. In ihrer Freizeit erkundet Jenn gerne ihre neu entdeckte Affinität zur tragbaren Technologie und fördert ihre Sucht nach Hockey. Gewöhnlich findet man Jenn auf irgendeiner Art von sozialen Medien oder in einer Hockeyarena - manchmal genießt sie beides zur gleichen Zeit.

More posts by Jenn Toso
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum